This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:什么是使用 I2C 获取 PBE (截止频率和增益)值的过程?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209238/tas2x63evm-what-is-procedure-to-get-the-value-of-pbe-cutoff-frequency-and-gain-using-i2c

器件型号:TAS2X63EVM

1) 1)什么是使用 I2C 获取 PBE (截止频率和增益)值的过程?

2) 2)使用哪个电阻器地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    这些值基于 DSP 系数、因此获得这些值的唯一实用方法是使用 PPC3中的 I2C 日志。 单击窗口底部的 I2C 按钮、然后单击绿色按钮(它将变为红色)以打开日志记录。 然后、PPC3将记录每次 I2C 交互。 它将通过您在 PPC3中更改的任何按钮/数字实时更新。

    由于此功能依赖于 DSP 系数、因此它不是简单的寄存器地址、而是许多地址。

    此致、

    Jeff McPherson