This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:耳机的输出电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A, TLV320DAC3100, TLV320DAC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1208156/pcm5101a-output-voltage-for-headphone

器件型号:PCM5101A
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC32

您好!

您能告诉我如何控制耳机的 pcm5101a 输出吗?

我们是否可以在输出端添加一个分压器、以便将输出电压从2.1V 降至0.9V。

谢谢。

Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreekanth、通常我不建议使用分压器、因为您可能会面临注入接地噪声的风险、 相反、我会使用有源滤波器并通过它调整增益。  

    在您的情况下、我会使用适合于耳机的 DAC、如 TLV320DAC3202或 TLV320DAC3100系列。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我们无法找到  TLV320DAC3202。

    我们能否使用 TLV320DAC32来代替  TLV320DAC3202或  TLV320DAC3100。 我们正在寻找具有 I2S 输入的 DAC 的立体声输出。

    谢谢。

    Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreekanth、  TV320DAC32具有 I2S 输入和 L&R HP 输出、应该可以。

    此致、

    Arash