This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:我可以&'t 使用 PPC3运行 EVM

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1208098/tas5825m-i-can-t-run-evm-with-ppc3

器件型号:TAS5825M

我展示了随附图片所示的正在运行的过程。 它始终能成功运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、在连接 EVM 板时看不到连接方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean

    您等待多长时间后上图出来。

    tas5825确实花了一些时间将代码刷写到 EVM 板中。

    此外、您是否已确认 tas5825 EVM 板是否已通电且所有连接都没有问题?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse、我想我在安装应用程序 agian 后解决了这个问题。