你(们)好!
我有关于 AIC3254和 PurePath Studio 的一些问题。
AIC3254能否处理长度为24位的音频? 您似乎可以将 I2S 接口设置为24位、但不清楚这是在整个 miniDSP 处理链中保持的、还是被截断为16位。
来自 ADC 的数据的字长是多少?
如果我想使用4xdec in 和8xint out 实现最高音频质量(44.1k 或48k)、应如何配置时钟和 OSR?
如果从16位 I2S 接口移动到24位 I2S 接口、是否需要增加 OSR?
在 miniDSP 内部使用了多少位进行处理?
如果我将16位音频 I2S 输入右移以自我提供6dB 余量、然后在链中的稍后移回、我会失去任何动态范围吗?
我希望您能看到我在这里提出的问题
谢谢
大卫