This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:THD+N 和 SNR 改进

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SA5532, TPS65131, PCM1794A, SA5534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1206164/pcm1794a-thd-n-and-snr-improvement

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他器件:TPS65131SA5534、SA5532

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

设计采用 PCM1794A、后端 IV SA5532、LPF 采用 SA5534。 该运算放大器电源±12V (TPS65131+TPS7A4701/TPS7A3301)、电路参考了评估板、2.2Vrms 输出。

THD+N 在该规格范围内不满足192k、即0.0015%、而且 THD 也不能满足。

目前48k 为0.00065%、96k-0.0010%、192k - 0.0030%。

1) 1)如何改善  THD+N?

2) 2) 如何提高目前只有121dB 的信噪比?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    数据表仅指定了标称值,没有我可以参考的下限。  请 注意、这些数字是使用 A 加权滤波器和获得的 4.5V 有效值

    对于 THD+N:20Hz HPF、20kHz Apogee LPF 。

    对于 信噪比:20Hz HPF、20kHz AES17 LPF、A 加权

    您能否确认这些是测量的条件,或使用这些条件 (滤波器和均方根值)进行测量?

    还要在 DAC 本身的输出端或在滤波放大器之后测量这些数字、因为它们会引入更多的信号失真或降级?

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的支持。

    数据表仅指定了标称值,没有我可以参考的下限。  请 注意、这些数字是使用 A 加权滤波器和获得的 4.5V 有效值 .[/报价]

    数据表中具有2.0Vrms 输出、因此客户也可以输出2.0Vrms。

    您能否确认这些是您的测量条件,或使用这些条件 (筛选条件和有效值)对其进行测量?

    THD+N 和 SNR 测量均在20Hz HPF、20kHz Apogee LPF、A 加权条件下进行。

    您是在 DAC 自身的输出端还是在滤波放大器之后测量这些数字,这些放大器可能会引入更多的信号失真或降级吗?

    客户在 I/V 运算放大器的输出上有一个差分信号、在620R 接地的情况下进行测量、这与直接 LPF 之后的 RCA 输出的值相似。

    另外、如何在 DAC 本身的输出中测量这些数字?

    谢谢。此致、

    樱桃

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我明白了。" 感谢确认 AP 的滤波器和 BW 的数据表条件。 放大器。

    一般而言 ,为了测量部件的特性,我们从部件上断开附加电路,因为降级和额外谐波可以在 我们 测量的路径中拾取。 如果他们能够测量 I/V 电路输出的性能,并发现滤波器电路性能下降 ,我们可能会得到一些数据点。

    查看所获得的数字  ,例如在96k 它是100dB 和数据表的标称值是 101.9dB ,而对于192K 它是90.45dB vs 96.45 ,我怀疑布局 和布线正在挑选额外的谐波。  例如,他们还能检查并发现 VoutP 和 VoutN 的路径是对称的吗?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    a: 当客户测量 I/V 输出时、LPF 断开连接、数据与 LPF 后的测量值相同。

    B. 布局受到薄膜电容等因素的限制、并已尽可能实现对称性。 如果可能、请帮助再次检查是否有任何问题。

    c. 测量多个 PCB 会发现 THD 的性能特别不同。 例如,PCB1--THD+N 完全符合规范。 PCBA 2--THD+N 与规格相差5~10dB。 (20个电路板已经过验证、表现出非常不同的性能、但 SNR 性能是一致的、所有为121dB)  

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    看一下布局,似乎它是对称的足够.  但从 FFT 图中我们可以看到  偶次和奇次谐波、 接下来我将看一下时钟线及其抖动。 我还看到过一些情况、诸如0402的小型陶瓷电容器造成了一些退化、使用更大的 物理尺寸来提高性能。

     在这种情况下、时钟边沿和抖动是什么样的? CN 你改进他们,看到效果?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    此外,我还看到像0402这样的小型陶瓷电容器产生了一些降级,并且使用更大的 物理尺寸提高了性能。

    客户已尝试替换采用大型封装的0402电容器、但没有此类改进。

    该客户也尝试过将 AP 输出 I2S 直接连接到 PCM1794A、但结果是相同的。  

    请参见下图、该图是输入采样率为96kHz 时的主时钟:  

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry、您好    。这些器件在 ATE 下进行了测试并且性能已经过验证、因此要么是布局导致了问题、要么是时钟抖动或电源线是否清洁。 我认为输入信号/文件已经 过验证(例如、它没有削波或没有  其自身的谐波)。

    他们尝试了2.2Vrms、是否为了获得更多数据点而检查了任何其他电压?

    正如我提到过的、 有时电容器的物理尺寸甚至安装电容器的极性错误(如果此处适用)可能会影响电路板上的性能

    建议将设计和布局与用户指南中的参考设计进行比较、确保没有重大差异。  

    此致、

    Arash