This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:有关 TLV320AIC3104的咨询

Guru**** 2477955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207625/tlv320aic3104-inquiries-about-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、TI 支持团队

在设计产品时、尝试按以下方式对其进行配置。

请检查此配置是否可行。

此外、是否可以按如下方式配置 L/R 通道?

请复查评论。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、

    很抱歉耽误你的时间。 以上配置可行、请参阅 数据表的第11.2节"典型应用"、了解有关 可在便携式应用中实现更好功耗的去耦电容器和 D 类外部功率放大器的建议(有关典型用例、请参阅图11-1)。

    对于第二个图形、此配置不会损坏器件。 只要左右声道相同(单声道)、就可以使用它来驱动线路输出或600欧姆耳机/扬声器。 但是、如果图片中的扬声器是低阻抗(即8欧姆)、则需要使用外部放大器来驱动扬声器。  

    我希望这对您有所帮助。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!
    Andrew