This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251

Guru**** 2561630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207515/tas3251-tas3251

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好!  

我想基于 TAS3251开发一个放大器板、并 想知道使用此放大器时是否需要遵循特定的开始序列。

我想使用 atmega328p 对其进行控制、因为它似乎足以执行所有需要的任务(存储 DSP 系数和控制 I2C 总线)。  

与 TAS5805不同、我无法在数据表中找到该序列。  

共享 EVM 的 Kicad 文件也会有帮助。

感谢您的回复

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

      我们可以按照数据表第8.3.11章了解上电和断电顺序。  

    Unknown 说:
    共享 EVM 的 Kicad 文件也有帮助

    很抱歉、我们不熟悉这种 PCB 文件。 我们通常使用 Altium 软件、PDF 版本怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以试试 Altium。 谢谢你。 是否没有寄存器、要让放大器播放 I2S 需要对其进行配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    因此没有寄存器

    我对您所说的有点困惑。 从数据表64页到100页是此器件中的所有寄存器。 您可以根据您的使用设置它们。 如果发现任何问题、我们建议使用 PPC3软件进行初始化。 通常、默认寄存器设置足以支持正常的 I2S 信号输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这就是我需要听到的内容。 谢谢