This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821:未使用的模拟输入的连接建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1820, PCM1820-Q1, PCM1821, PCM1822-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1208085/pcm1821-connection-recommendation-for-unused-analog-inputs

器件型号:PCM1821
主题中讨论的其他器件: PCM1822-Q1、PCM1820 、PCM1820-Q1

如果只需要 PCM1821模拟输入对中的一个通道、那么另一对建议连接什么?

同样的建议是否也适用于 PCM1820、PCM1820-Q1、PCM-1821-Q1和 PCM1822-Q1?

我还提交了对数据表文档的反馈、建议应在其中添加这一内容。

e2e.ti.com 上为 TI 产品目录中的其他 ADC 器件提供了一些建议、但这些建议并非都是一致的、因此请给出具体的答案。

提前感谢、

Chris