This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 成员:
我们现在使用的输入时钟设置为24.576MHz (24.576MHz / 48kHz / 16个时隙/ 32位(32x16x48kHz=24.576MHz)。 反激式拓扑。
我们尝试设置一些寄存器来 在 PCMD3180上输出 PDMCLK。
但 PDMCLK 不得到任何输出。
如果我们希望 PDMCLK 输出正确、您知道必须设置哪个寄存器吗?
谢谢。
山姆
下面是我现在使用的寄存器设置。
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"02"、
"掩码":"FF"、
"数据":"01"、
}、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"07"、
"掩码":"FF"、
"数据":"30"、
}、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"3c"、
"掩码":"FF"、
"数据":"40"、
}、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"41"、
"掩码":"FF"、
"数据":"40"、
}、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"46"、
"掩码":"FF"、
"数据":"40"、
}、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"4B"、
"掩码":"FF"、
"数据":"40"、
}、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"22"、
"掩码":"FF"、
"数据":"41"、
}、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"23"、
"掩码":"FF"、
"数据":"41"、
}、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"24"、
"掩码":"FF"、
"数据":"41"、
}、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"25"、
"掩码":"FF"、
"数据":"41"、
}、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"2B"、
"掩码":"FF"、
"数据":"45"、
}、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"2C"、
"掩码":"FF"、
"数据":"67"、
}、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"73"、
"掩码":"FF"、
"数据":"FF"、
}、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"74"、
"掩码":"FF"、
"数据":"FF"、
}、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"75"、
"掩码":"FF"、
"数据":"60"、
}
"PRE_SHUTDOWN -开发1"、
{
"书籍":"0"、
"页":"0"、
"寄存器":"02"、
"掩码":"FF"、
"数据":"00"、
}
在 conf-Call 中,您已经使用 cat 命令向我显示了 regbin 设置,您能分享这张图片吗?
是的、还有一件事、在记录期间转储 Page0寄存器。 命令如下 所示
回波0x00>regdump
Cat regdump
您好、Shenghao:
结果如下:
DEV_NO:0
dev_name:pcm3180
PGID:0x00
NO-0:P0x00R0x00:0x00
NO-0:P0x00R0x01:0x01
NO-0:P0x00R0x02:0x01
NO-0:P0x00R0x03:0x00
NO-0:P0x00R0x04:0x00
NO-0:P0x00R0x05:0x05
NO-0:P0x00R0x06:0x00
NO-0:P0x00R0x07:0x30
NO-0:P0x00R0x08:0x00
NO-0:P0x00R0x09:0x00
NO-0:P0x00R0x0a:0x00
NO-0:P0x00R0x0b:0x00
NO-0:P0x00R0x0c:0x01
NO-0:P0x00R0x0d:0x02
NO-0:P0x00R0x0e:0x03
NO-0:P0x00R0x0f:0x04
NO-0:P0x00R0x10:0x05
NO-0:P0x00R0x11:0x06
NO-0:P0x00R0x12:0x07
NO-0:P0x00R0x13:0x02
NO-0:P0x00R0x14:0x48
NO-0:P0x00R0x15:0xff
NO-0:P0x00R0x16:0x10
NO-0:P0x00R0x17:0x10
NO-0:P0x00R0x18:0x04
NO-0:P0x00R0x19:0x20
NO-0:P0x00R0x1a:0x02
NO-0:P0x00R0x1b:0x08
NO-0:P0x00R0x1c:0x00
NO-0:P0x00R0x1d:0x00
NO-0:P0x00R0x1e:0x02
NO-0:P0x00R0x1f:0x40
NO-0:P0x00R0x20:0x00
NO-0:P0x00R0x21:0x22
NO-0:P0x00R0x22:0x41
NO-0:P0x00R0x23:0x41
NO-0:P0x00R0x24:0x41
NO-0:P0x00R0x25:0x41
NO-0:P0x00R0x26:0x00
NO-0:P0x00R0x27:0x00
NO-0:P0x00R0x28:0x00
NO-0:P0x00R0x29:0x00
NO-0:P0x00R0x2a:0x00
NO-0:P0x00R0x2b:0x45
NO-0:P0x00R0x2c:0x67
NO-0:P0x00R0x2d:0x00
NO-0:P0x00R0x2e:0x00
NO-0:P0x00R0x2f:0x00
NO-0:P0x00R0x30:0x00
NO-0:P0x00R0x31:0x00
NO-0:P0x00R0x32:0x00
NO-0:P0x00R0x33:0xff
NO-0:P0x00R0x34:0x00
NO-0:P0x00R0x35:0x00
NO-0:P0x00R0x36:0x00
NO-0:P0x00R0x37:0x00
NO-0:P0x00R0x38:0x00
NO-0:P0x00R0x39:0x00
NO-0:P0x00R0x3a:0x00
NO-0:P0x00R0x3b:0x00
NO-0:P0x00R0x3c:0x40
NO-0:P0x00R0x3d:0x00
NO-0:P0x00R0x3E:0xc9
NO-0:P0x00R0x3f:0x80
NO-0:P0x00R0x40:0x00
NO-0:P0x00R0x41:0x40
NO-0:P0x00R0x42:0x00
NO-0:P0x00R0x43:0xc9
NO-0:P0x00R0x44:0x80
NO-0:P0x00R0x45:0x00
NO-0:P0x00R0x46:0x40
NO-0:P0x00R0x47:0x00
NO-0:P0x00R0x48:0xc9
NO-0:P0x00R0x49:0x80
NO-0:P0x00R0x4a:0x00
NO-0:P0x00R0x4b:0x40
NO-0:P0x00R0x4c:0x00
NO-0:P0x00R0x4d:0xc9
NO-0:P0x00R0x4e:0x80
NO-0:P0x00R0x4f:0x00
NO-0:P0x00R0x50:0x00
NO-0:P0x00R0x51:0x00
NO-0:P0x00R0x52:0xc9
NO-0:P0x00R0x53:0x80
NO-0:P0x00R0x54:0x00
NO-0:P0x00R0x55:0x00
NO-0:P0x00R0x56:0x00
NO-0:P0x00R0x57:0xc9
NO-0:P0x00R0x58:0x80
NO-0:P0x00R0x59:0x00
NO-0:P0x00R0x5a:0x00
NO-0:P0x00R0x5b:0x00
NO-0:P0x00R0x5c:0xc9
NO-0:P0x00R0x5d:0x80
NO-0:P0x00R0x5e:0x00
NO-0:P0x00R0x5f:0x00
NO-0:P0x00R0x60:0x00
NO-0:P0x00R0x61:0xc9
NO-0:P0x00R0x62:0x80
NO-0:P0x00R0x63:0x00
NO-0:P0x00R0x64:0x00
NO-0:P0x00R0x65:0x00
NO-0:P0x00R0x66:0x00
NO-0:P0x00R0x67:0x00
NO-0:P0x00R0x68:0x00
NO-0:P0x00R0x69:0x00
NO-0:P0x00R0x6a:0x00
NO-0:P0x00R0x6b:0x01
NO-0:P0x00R0x6c:0x40
NO-0:P0x00R0x6d:0x7B
NO-0:P0x00R0x6e:0x00
NO-0:P0x00R0x6F:0x00
NO-0:P0x00R0x70:0xe7
NO-0:P0x00R0x71:0x00
NO-0:P0x00R0x72:0x00
NO-0:P0x00R0x73:0xff
NO-0:P0x00R0x74:0xff
NO-0:P0x00R0x75:0x60
NO-0:P0x00R0x76:0x00
NO-0:P0x00R0x77:0x80
NO-0:P0x00R0x78:0x00
NO-0:P0x00R0x79:0x00
NO-0:P0x00R0x7a:0xff
NO-0:P0x00R0x7b:0x00
NO-0:P0x00R0x7c:0xff
NO-0:P0x00R0x7d:0x8c
NO-0:P0x00R0x7e:0x7d
NO-0:P0x00R0x7f:0x00
========= 捕获 smartpa reg end ===
e2e.ti.com/.../3180_5F00_latest2.cfg
您是否会尝试在 i2c 中更改下面的内容、看看是否有用?
0X98 0X22 0x40
0X98 0x23 0x40
0X98 0X24 0x40
0X98 0X25 0x40
我还从 PPC3制作了一个文件。 您能否检查一下这是否提供了输出。
还请发送您的原理图
我还找到 ASI_CFG1寄存器(页面= 0x00、地址= 0x08)
对于两个共用同一 SDOUT 用例的 PCMD3180、我们应该使用什么值?
目前 TI 网站没有回复我的 PC。 我很快就会回复
第 0x00页
地址0x08
数据 0x00