This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211T-Q1:电池短路、GND 短路

Guru**** 2477955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211T-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203609/tpa6211t-q1-short-to-battery-short-to-gnd

器件型号:TPA6211T-Q1

大家好、

 当有音频信号输出或没有音频信号输出时、TPA6211的输出引脚(引脚5和引脚8)是否支持接地短路或电池短路?

BRS、

Haury.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haury:

    无论是否存在音频信号、该器件的保护功能都将相同。
    请注意、仅在达到 VDD 电势时支持电池漏电、不支持更高的电压保护。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    您是说器件具有 Bat 短路和 GND 短路功能吗?

    BRS、

    Haury.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haury:

    该器件的保护可被视为过热保护。 基本上、如果发生短路、会导致过流、进而使器件升温、从而使器件受到保护。
    在任何情况下、该器件的输出只能维持高达同一器件 VDD 的电压、但不能维持更高的电压。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan Š,ć

            根据项目要求、TPA6211T-Q1输出端需要执行电池短路(12V)和接地短路实验。 如果将耦合电容添加到输出端以满足实验要求、音频信号的输出是否会受到影响?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳环:

    考虑到生成的信号是差分信号并且直流失调电压无论如何都会被抵消、因此在输出端添加串联电容器不应影响生成的信号。
    但是、您可以对此进行全面测试、因为信号路径中的任何额外电容都可能在上电或断电期间导致弹出。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师