This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:TPA3221输出问题

Guru**** 2477955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207589/tpa3221-tpa3221-output-issue

器件型号:TPA3221

TPA3221用于两个产品(一个项目使用2个、另一个项目使用4个)。 有这样一个问题:正常使用的音乐信号烤箱将显示故障输出低电平, OTW 高电平(与音乐信号跳高和低), 然后功率放大器仍然可以正常工作、运行一小时后、功率放大器无法正常工作、无输出、检测到故障、OTW 为低电平。 功率放大器设计为70W 输出、电源为27.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    Unknown 说:
    运行一小时后即可

    您能否检查一下这个一小时的运行情况、输出是否正常且符合预期? 发生没有输出完全消失现象、例如进入高阻态并自动恢复。

    如果您可以确认这一点、我们认为您混合使用 FAULT 引脚和 OTW 引脚的可能性很大。 它一开始应该是 OT 警告、并且 OTW 引脚变为低电平。 一小时后、触发 OT 关断、FAULT 引脚变为低电平。

    任何事件触发器故障引脚变为低电平、将始终与高阻态输出一起。 即使是自动恢复故障、也需要器件从故障中恢复、故障引脚将变为高电平、输出恢复。