This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:如何降低辐射?

Guru**** 2583275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1204121/tas5822m-how-to-reduce-the-radiation

器件型号:TAS5822M

迪亚尔斯、

  我的产品把 TAS5822M 用于 D 类 放大器、辐射测试超过了标准。

  辐射被追溯到电缆和扬声器、试图更换电缆和扬声器、因此降低功耗并未得到显著改善。

  您有什么建议可以降低它吗? 测试报告作为附件。

e2e.ti.com/.../TEST-REPORT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    根据您的测试结果、峰值频率过高、很难相信它们是由放大器引起的。

    您可以将 tas5822设置为 HIZ、再次测试辐射。 如果峰值仍然存在、则不应该是由放大器引起的。

    您能否详细描述如何跟踪电缆和扬声器引起的辐射?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

      尝试设置 关断模式、辐射已消失。

      从 PCB 板上拔下电缆、辐射消失;

      仅从电缆上卸下扬声器、 仍有辐射。 因此、我们认为辐射来自电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

      我可以问一下电缆有多长吗? 除了输出、您的系统中是否有任何其他电缆? 我们可以首先尝试移除所有其他电缆以隔离问题。

      对于我们的器件、您可以尝试在每个输出布线上放置10nF MLCC 电容器、将该电容器放置在非常靠近 PCB 输出端口的位置、从而帮助降低高频辐射。 请尝试将所有输出布线放在中间层、这也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

      电缆长度约为50cm、 而且没有其他电缆。

       我们尝试向输出端口添加电容、但未成功。

      sch, PCB 作为附件,你可以帮助审查,谢谢!

      

      e2e.ti.com/.../5822_2D00_pcb.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    您的板上有2个5822个、 我的理解是否正确?

    器件有2个 pvdd、其中一个 pvdd 的 MLCC 电容位于顶部、另一个则全部位于底部。

    这可能对辐射不是很好。

    最好在顶部放置0.1uF、在底部放置10uFx2、在底部放置390uF。

    并将0.1uF 和10uFx2放置在尽可能靠近输出引脚的位置。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

     客户觉得这和电源无关、 有另一个产品只使用一个 TAS5822、电源是不同的 PCB 布局、辐射是同个频率点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    您能否帮助执行以下操作以确认辐射是否消失?

    将2个器件设置为 HIZ 模式、以查看辐射是否消失?

    通过这种方法、我们可以知道它是否是因为输出端的 PWM 导致电缆产生辐射。

    我们还可以将一个器件设置为 HIZ、以查看它是仅由1个器件还是由这两个器件引起。

    如果需要、也许调整 PWM 频率较低可能会有所帮助。

    50厘米长的电缆、您能在执行测试时想象电缆是如何放置的。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    上述所有方法均已通过测试并确认导自输出端口;

    当前的 PWM 频率为756K、我们尝试将其设置为385K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    好的、您测量了输出 PWM 波形吗?

    它上面是否有严重的纹波?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    结果是否会变为更低的 Fsw?

    您已经在使用22uH 电感器、它似乎仍然具有非常大的纹波。 这是罕见的。

    您可以尝试使用其他具有更大 Isat 的电感器吗? 还是一些更好的电感器?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

      客户告知电感从10uH 调整到22uH、比较有效、但是没有解决问题。 如果电感再次增加、发热会很严重。

    是否有相应的公式可以指导客户调整电感和电容、以匹配 PWM 频率从而降低辐射?如果盲目调整、效率过低、客户无法接受测试机构的高昂成本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    8.2.2.2.2数据表中的电感器选择告诉我们如何选择电感器。 它只是一个参考。

    实际上、我们仍需要根据最终电路板的一些实际测试来调整该值。

    在我的理解中、22uH 通常就足够了。

    根据客户的 sch、pvdd 为24V、负载电阻是多少?

    通常、我们 选择 Isat > pvdd/Rload 的电感器。

    此外、客户无需在每次更改电感器后都去执行 EMI 测试。

    它们可以为 PWM 执行测量、以确认纹波是否得到改善、没有、则无需执行 EMI 测试。

    谢谢。

    Jesse