This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:GaN 驱动器连接

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207141/tas5548-gan-driver-connection

器件型号:TAS5548
主题中讨论的其他器件:LMG1210

能否将 TAS5548 PWM+/-输出连接到两个 GaN 驱动器 LMG1210以产生 BTL 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、长谷川

      以这种方式工作没问题。 请注意、LMG1210不是为使用音频而设计的、该器件内部没有反馈环路。 最终的 THD/PSRR 可能不是很好。 您可能需要构建额外的反馈环路以提高性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议。 我想制造+/-可变直流电源电路。