This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:EVM 在大输入下工作异常

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1206431/tlv320adc5120-evm-work-abnormal-under-large-input

器件型号:TLV320ADC5120

大家好、

我将为我的客户测试 TLV320ADC5120 EVM。

我的输入是0.93Vrms 200Hz 正弦波信号、我使用单端交流耦合输入。 我使用 Audacity 记录输入信号。

我预计数据约为-1dB、但它仅显示-22dB。 当我增加输入信号时、我可能只能增加到~-20dB、然后就会发生削波。

我尝试了多个板、都具有相同的输出。

附件是我的配置文件和记录文件。 您能帮助了解一下为什么会发生这种情况、以及如何解决它吗?

e2e.ti.com/.../TLV320ADC5120-record-file.ppc3

e2e.ti.com/.../tlv320adc5120-record-0.936Vrm-input.wav

谢谢、此致、

怎样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、

    感谢您提请我们注意这一点、我将深入探讨这个问题并与您联系。  

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现这个问题,因为笔记本电脑驱动程序把录音音量设置为-21dB,所以这导致录音信号低得多。  

    改回到0dB 后、现在可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    很高兴听到它在工作。 我们可以关闭该主题吗、或者我们是否有任何其他可以帮助解决的问题?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请关闭此窗口。