This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:白噪声嘶嘶声

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1205961/tpa3110d2-white-noise-hiss

器件型号:TPA3110D2

您好!

我制作了采用 TPA3110D2的电路板、它表现出高度的恒定白噪声嘶嘶声。 如果我将输入短接至 GND、噪声会消失、但我不确定应该怎么做来降低噪声水平。 我已经尝试将该板连接到主板、并使用相同的电源为其供电。 如果电源来自与主板不同的适配器、噪音会显著降低。 将增益设置为20dB

我还尝试了一个板与相同的 IC ,我买在 Ebay 比较它的性能,噪声水平是相当低,即使是由相同的源供电的主板。 该板将功率限制器设置为 VGDD 的一半、但我尝试取消功率限制(将 PLIMIT 连接到 GVDD)、噪声水平仍低于我的板的噪声水平。

这些是我的板的原理图/PCB。 输入端是否有任何元件可能导致性能不佳?

谢谢你,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xavier

    PCB 似乎没有大问题。

    但 C5和 R4改变它们的位置会好很多。

    关于噪声、您是否在未输入任何信号时测量到输出端的明显噪声?

    BTW、您是否测量过 AVCC 和其他电源、它们是否粘附任何噪声?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    非常感谢您的答复。

    关于 C5和 R4位置、您是要交换它们的位置并让 C5更靠近 IC?

    至于噪声、如果输入悬空、则会有更强的白噪声。 如果我将输入短接至 GND、则噪声很小。

    我已经捕获了 VCC、AVCC 和输入信号。 给音频板和主板供电时、输入噪音会高得多、但我不明白的是为什么 eBay 板在相同的电源/信号输入情况下不会有相同的高噪音。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的说明、噪声源是音频输入和电源。

    您可以检查 FFT 以找出噪声频率、然后很容易找到噪声源。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我知道问题是音频输入噪声、但我主要关心的是 PCB 设计、因为我尝试过其他板、它们在以相同方式供电时不会出现如此高的噪声。 所以、我主要是在寻找有关如何改进 PCB 布线/元件放置的建议。

    从我一直读到的内容来看、我认为我应该将 PVCC 迹线设置为星形连接、并使这些迹线与 IC 的输入部分保持一定的距离(输入中的噪声似乎与300kHz APA 开关频率相关)。 还应将较小的电容器放置在更靠近放大器的位置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 PCB 没有问题。 音频输入迹线对连接器短路。 噪声主要与音频源或电源噪声有关。

    请仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是认为我的设计可能有问题、因为在尝试具有相同 APA 的其他板时、噪声要低得多。 如果不是这种情况、我只能接受问题在于电源/音频输入线路、但似乎可以改进设计以降低噪声级别。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    很抱歉、我无法确认问题与音频源或电缆有关。 您共享的 PCB 布局似乎没有问题。

    因此、您可以逐个检查电源、音频源、音频输入电缆。

    此致、

    Derek