This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:SDOUT 是否可用于音频信号环回测试?

Guru**** 2478735 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1205329/tas6584-q1-can-sdout-be-used-for-audio-signal-loopback-test

器件型号:TAS6584-Q1

您好、TI 专家

TAS6584中有如下 SDOUT 说明:

感测 CHX -按通道提供电流检测反馈

 我可以使用此引脚来监控输出音频信号是否与所需信号(TAS6584的输入)相同、还是仅监控是否有电流输出到扬声器。

换言之、TAS6584如何确保从输入到输出的完整性、TAS6584如何接收来自 I2S 接口的数字音频信号、然后转换为模拟信号并放大直至输出到扬声器、如 E2E 通信保护。

谢谢!

Br

李伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:

    SDOU 可以监控输出电压和电流。 您可以检查输入以比较输入。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,延明

    感谢您的帮助!

    您的意思是我们可以直接比较 SDIN 和 SDOUT 以在 SoC 侧验证信号完整性? 据我所知、SDOUT 是电流振幅、SDIN 是数字音频信号。 我们可以读取 SDOU 以检查是否有电流输出到扬声器或 NOR、但无法验证音频信号的正确性。 我的理解是否正确? 或者也可以采用其他方法来确保输出 完全基于输入。

    Br

    Weicheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:

    由于音频输入将由器件放大、因此 SDOUT 输出电压根据电源电压和不同通道的输入信号进行估算。

    您可以将 SDOUT 上的输出电压与 SDIN 进行比较、SDOUT 也采用 TDM/I2S 格式。

     TAS6584-Q1支持在 SDOUT 传输接收到的 SDIN 数据。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,延明

    是的、我理解了器件提供的这些方法、但最初的想法是如何确保器件内部 DAC 和放大操作的正确性。 我们可以使用外部麦克风来监控声音、但相当复杂。 由于该器件不符合安全标准、因此我们必须知道它可以提供哪种功能。

    Br

    Weicheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:

    您是否拥有 AP 仪器? 它可监测 TAS6584的 SDIN 和 SDOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,延明

    通过比较 SDIN 和 SDOUT (电压/电流检测结果)、我们可以实现多大的诊断覆盖率、我没有现成的此器件、那么除了数据表中的这些诊断措施之外、TI 有没有其他建议来确保 TAS6584的完整性?

    例如、我们可以针对通信提供 E2E 保护、针对存储器提供 ECC 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:

    您可以检查表6-5 电流检测精度。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,延明

    我想知道通过这种电流检测方法可以实现多大的诊断覆盖率。 当然我知道这可以提供开路负载、接地短路、电池短路的检测。 但该器件还有其他一些故障模式。

    Br

    Weicheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:

    抱歉、我无法完全理解您的意思。 我们可以离线进行简短交谈吗?