This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:关于 I2S 数据格式的问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1205798/pcm1754-question-about-i2s-data-format

器件型号:PCM1754

尊敬的专家:

如果我们通过拉低 FMT 引脚将 PCM1754配置为 I2S 数据格式。 支持的数据格式如图23所示、如下所示:

问题是、如果音频数据是24位且 bck 是48fs、这意味着 L 通道数据的 LSB 将发生在 LRCK 的上升沿(R 通道时间窗口)之后。  PCM1754在这种情况下能否获取全部24位数据?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,此设备支持24位立体声,您应该没有任何问题。
    我知道该图的绘制方式看起来令人困惑。 但是、由于 每个通道的数据读取都 是 从 SCK 的第二个周期(在 LRCLK 的给定帧中)开始的、因此一切都正常、并且 将 使用完整的24位数据。  在下图可能你可以看到更好的工作原理.

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Arash。