This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:TAS3251 EVM PBTL 模式

Guru**** 2478275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207010/tas3251evm-tas3251-evm-pbtl-mode

器件型号:TAS3251EVM
主题:TAS3251中讨论的其他器件

我们从 TI 购买的 TAS3251 EVM 板中有两块。 它们必须具有两个不同的版本、因为 PPC 3软件对每块电路板的显示略有不同。 我们在 TAS3251发布时获得的第一个电路板。 是否有可能对此 EVM 进行固件更新?

第二个问题:两个电路板都无法在 PBTL 模式下运行。 我们已经完成了 GUI 所示的设置。 EVM 上没有故障指示灯、但一旦我将电路板置于 PBTL 模式、PPC 3似乎无法与电路板通信。

我们将在周一进行客户演示、因此我们非常感谢您的快速回答。

谢谢你。