This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:用于输入的驻极体麦克风配置

Guru**** 2478705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201863/tlv320aic3111-electret-mic-configuration-for-input

器件型号:TLV320AIC3111

我正在尝试将 TLV320AIC3111配置为仅输入模式。 我可以获取音频样本、但现在有一个问题。 当没有音频时、会听到一些声音、我认为这是由于寄存器配置有误造成的。

以下是我希望实现的配置。

采样频率:8000Hz

时钟源:编解码器

麦克风:单端驻极体麦克风

以下是寄存器配置:

//  Select Page 0
0, 0x00
// S/W Reset
1, 0x01
//  PLL_clkin = MCLK = 2.048MHz, codec_clkin = MCLK
4, 0x00
//  PLL Power down,  P = 1, R = 1
5, 0x11
//  J = 4
6, 0x04
//  D = 0000, D(13:8) = 0
7, 0x00
//  D(7:0) = 0
8, 0x00
//  Mode is I2S, wordlength is 16
27, 0x0C
//  NDAC is powered up and set to 1
11, 0x81
//  MDAC is powered up and set to 2
12, 0x82
//  NADC is powered up and set to 1
18, 0x81
//  MADC is powered up and set to 2
19, 0x82
//  AOSR = 128
20, 0x80
//  IADC = 384
21, 0x80
//  BCLK N-divider, BCLK divider N = 4
30, 0x84
//  Select Page 1
0, 0x01
//  MIC BIAS = AVDD
46, 0x0B
// MICPGA P = MIC 20k
48, 0x80
// MICPGA M - CM 20k
49, 0x20
// Select Page 0
0, 0x00
// POWERUP ADC channel
81, 0x80
// ADC digital volume control coarse 0dB (12dB - 20dB)
83, 0x00
// UNMUTE ADC channel
82, 0x00

将 MIC 偏置从 AVDD 更改为2V、 声音更好、但能听到一些 prrr 类型的声音。

如何选择适当的麦克风偏压和消除 prrr 类型的恒定噪音背景. 它是否必须借助 MIC PGA 前馈电阻来实现某些功能? 如何选择其值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lolo:

    感谢您联系 并详细解释您的问题。 为获得最佳性能、TI 建议在所有电源引脚上使用去耦电容器。 去耦电容器将有助于提高噪声性能和正常运行。 有关 建议的去耦电容器的位置和值、请参阅图5-1。 您还可以尝试根据图5-1将 R1的值调整为2.2k、因为它会减小麦克风输入上的电流。  

    要选择前馈电阻、请选择最接近麦克风输出阻抗的值。

    请告诉我每一个变化和结果。 我希望这对您有所帮助。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我将修改去耦电容器、前馈电阻并检查输出。

    您是否还可以分享适当的 MICBIAS 及其选择? 我可以在改变 MIC 偏置后听到音频的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lolo,

    很抱歉、我的原始回复中未包含此内容。 MICBIAS 通常在麦克风数据表中指定为"标准工作电压"或+Vs。 选择最接近其值的 MICBIAS 设置。 有时、麦克风数据表中还指定了 R1值 RL。  

    此外、此处是有关 音频编解码器常见噪声问题的相关应用手册(TI.com)。 第 2.3节:电源噪声等级可能有助于说明调节电源和使用去耦电容器的重要性。  "如果 AVDD 没有被正确调节、所有的噪声影响都将耦合到 MICBIAS1引脚。 如果麦克风连接至 MICBIAS1引脚、则麦克风信号将直接在转换器输入端看到该噪声贡献。"

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew、我们按照您的建议进行了更改、现在音频效果更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lolo:

    我很高兴这有助于解决 您的问题、并感谢您让我知道这一点。 我将继续、关闭该主题。 如果您将来有问题、请随时打开新话题。  

    此致!
    Andrew