This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:AMP 输出短路检测期间的复位问题

Guru**** 2478715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1204934/tas5431-q1-reset-problem-during-amp-output-short-circuit-detection

器件型号:TAS5431-Q1

您好、TI

客户首先模拟了 AMP 到电源的短路故障、然后接通电路板电源、读取短路故障。 此时、客户转至重置 AMP (AMP 断电500ms)、然后再次通电。 他希望他能够重新检测电源的短路故障、但在实际测试后只能读取开路故障。 500ms 时间不够吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下雨了、

    在发生电源短路时、负载是否仍与放大器相连?  当存在多个负载故障时、故障检测有一个层次。  如果存在开路负载和对电源短路、则优先考虑开路负载。   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gregg

      是,在发生电源短路时、负载仍与放大器相连,这就是我觉得奇怪的原因。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨水、

    此电路非常简单、不容易报告错误。   应确定负载未在测试过程中损坏。   

    此外、如果它们等待时间从500ms 更长到1秒、它是否正确报告。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gregg

    补充现象:

    1.在短路检测过程中,负载未连接,即负载始终开路;

    2.有一种现象需要纠正。 在500ms 的 AMP 电源故障后、80%的情况下会检测到开路故障、20%的情况下会检测到短路故障。 原因是什么?它与500ms 的长度有关吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,下雨

      因此、我们的工作条件是器件同时处于开路负载和短路负载状态? 我想问一下、为什么我们需要采用这种方式进行测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨水

    如果时间间隔是一秒、它是否报告正确?

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gregg

       "我们的工作条件是器件同时处于开路负载和短路负载状态? "   ----是;

       客户希望在负载受损、导致开路再出现电源短路的情况下对状态输出进行仿真、以便进行应用报警分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gregg

    我已要求客户设置1秒的测试验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下雨了、

    这种双故障条件将由开路负载指示。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨水、

    好的、请报告他们的调查结果。

    此致、
    Gregg Scott