This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:噪声、共模

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1205390/drv2700evm-noise-common-mode

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件: DRV2700

您好!

我必须设计一个非常安静的 PZT 驱动器直流耦合与模拟输入信号,输出波纹低于1mV。

我使用您的 DRV2700EVM。

我有两个问题:

  • 在输出信号上(在 OUT+和 OUT-之间),当我输入直流输入,我看到输出不是平坦的,它有一些峰值从升压转换器,约10 mV。  
    有什么事要做吗?  
    我想外部强 Lop 通滤波器,但可能有一些东西,我错过了...
  • 电流现在我 通过 DAC 通过 TP7 (+)和 TP8 (-)驱动 DRV2700EVM 。
    当我连接它时,输出变得非常嘈杂。 它有很多脉冲,它似乎像共模噪声。
    如何将外部 DAC 连接到 DRV2700?  
    是否应使用差分 DAC? 它的共模输出是什么?
  • 我更喜欢使用单端输出(OUT+到 GND)而不是差分,但似乎非常嘈杂(跟随升压输出纹波)是否有办法取消它?

谢谢,

消除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Elimelech:

    这是一个类似问题的主题。 它位于此 EVM 的型号上、但建议音频应为: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/683015/drv2700evm-hv500-i-have-noise

    通读并遵循其建议。 如果它不能解决您的问题、请告诉我、我们将解决它。

    谢谢!

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这不能解决我的问题。  
    在这种拓扑结构中、它是反激式拓扑结构、 我处理不同类型的噪声。

    在我的设置中有容性负载。  

    所有测量均使用差分探头完成。

    我添加了一些示波器屏幕截图来阐明这个问题。

    绿色线是升压电压(我认为它运行良好)

    黄色线是(OUT+ -  OUT-) 电压、具有不必要的压降

    在黄线上放大:

    (此处的绿线是在容性负载之后进行的测量、看起来与之类似)

    你能建议吗?

    谢谢。

    消除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您有关单端输出的问题、此器件具有大量的共模噪声、并依靠差分输出来消除这些噪声。 它不是用于单端的。

    关于输出突降、您是打算仅使用直流输入还是要发送交流信号?

    再次进行检查、确保您遵照《直流输入用户指南》5.4中的说明进行操作。

    您是否在 DAC 的输入侧/输出端看到这些骤降? 您可能需要您提到的低通滤波器来消除伪影/不需要的频率。

    谢谢!

    Jeff McPherson