This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:8通道音频采样率转换器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4184, SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203713/src4190-8channels-audio-sample-rate-converter

部件号:SRC4190
主题中讨论的其他器件:SRC4184、

我正在设计一个新的电路板、需要将音频源从电路板上的 IC A 传输到 IC B。 IC A 和 IC B 都有一个 I2S 8通道(4条数据线)主模式接口、因此转换需要一个采样率转换器。 我可以使用2xSRC4184或4xSRC4190来实现此目的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!  

    是的、您可以使用上述任何一种解决方案。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。 我可以问如何使用 SRC4184连接8个 I2S 通道吗? 您是否有原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!

    我没有任何原理图可供分享。 数据表中有几个图以菊花链形式连接它们、您可以使用时钟连接作为参考。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我根据数据表绘制了一个原理图。 您能否确认连接是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好、 ICA 是否也是 SRC4190? 我假设顶部的4个 IC 是 SRC4190、而不是左侧的 IC A。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    是的、顶部的4个 IC 是 SRC4190。  源 IC 和目标 IC 都在从模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这4个 SRC 应并联工作正常。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    谢谢你。

    Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    谢谢你。

    Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    此致、

    Arash