This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:是学习板2与 TAS2x63EVM 板兼容

Guru**** 2694525 points

Other Parts Discussed in Thread: PP-SALB2-EVM, TAS2X63EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1205392/tas2x63evm-is-learning-board-2-compatible-with-tas2x63evm-board

器件型号:TAS2X63EVM
主题中讨论的其他器件:PP-SALB2-EVM

您好!

PP-SALB2-EVM 板是否与 TAS2X63 EVM 板兼容?

只是想在继续订购之前进行确认。

请查找参考链接: https://www.ti.com/tool/PP-SALB2-EVM#description

谢谢!

此致、

Mukesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    是的、PP-SALB2可连接到 TAS2X63EVM、有关扬声器特性评估流程的更多详细信息、请参阅本文档: https://www.ti.com/lit/an/slaa952/slaa952.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢伊万的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我将在下面循环一些有关  PP-SALB2-EVM 的问题。

    问题1: https://www.ti.com/lit/an/slaa952/slaa952.pdf 显示了使用 PP-SALB2-EVM 板的扬声器特性。 那么、该板仅用于描述扬声器特征、还是还用于其他应用?

    问题2. 如果不使用此板来表示扬声器特性、而不使用扬声器制造商提供的参数、我们可能会面临哪些类型的问题。

    问题3: 使用  PP-SALB2-EVM 板和不使用 PP-SALB2-EVM 板测量的扬声器特性之间的区别是什么。

    此致、
    Mukesh Prajapati