This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:暂停音乐时的可闻噪声输出

Guru**** 2755905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1204326/tas2563-audible-noise-output-when-pause-music

器件型号:TAS2563

大家好、

客户在停止播放音乐时、扬声器上出现可闻噪音。  

当 I2S 信号(SDIN、LRCLK、BCLK)暂停音乐时、它们持续进入约2秒。 在这2秒内、可听到噪音。 并且噪声会在 I2S 信号停止后立即停止。

他们说 PWM 开关2秒、然后停止。

您是否知道该噪声来自哪里? 如果您需要任何信息或建议、请告诉我、如果您提出了他们可以尝试的任何建议、请告诉我。

我已附上客户的原理图供您参考:

  • 负载:4 Ω

非常感谢

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您能否共享设备配置? 它们是否使用了从 PPC3生成的初始化脚本?
    另请在静音期间检查数据输入线路。

    如果他们使用的是 PPC3、或许他们也可以尝试禁用空闲通道检测、目的是检查这是否可能由于输入端接收到恒定的0而出现错误。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

    再次感谢您的支持。

    是的、他们刚刚使用了 PPC3的初始化脚本。

    我让他们尝试禁用空闲通道检测、然后再与您联系。  

    谢谢!

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    让我们 知道测试是如何进行的、我以前曾尝试过发送全0、它可以正常工作、所以我想知道有什么不同。
    这是 QFN 版本、并且它们使用外部 PVDD、对吗? 所有器件上还是仅其中部分器件上会发生这种情况?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    客户已进行测试、禁用空闲信道检测且噪声已消除! 它们正在使用外部 PVDD、并且这似乎在所有装置上都发生了。

    您能告诉我、当我们禁用该模式时、为什么噪声消失了? 我需要向客户解释这一点。

    谢谢。

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我们需要更深入地查看器件设计以了解根本原因、但我认为这些替代权变措施 解决方案适用于观察到的噪声。 第一个和最后一个选项可能影响较小:

    • 请勿在静音期间向器件提供全0、而应发送小抖动。
    • 空闲通道 b0 p0 r0x3E
      • 禁用(0) ENABLE_IDLE_CH_DETECT 位(空闲通道检测功能已禁用)
    • MISC_CFG1 b0 p0 r0x04
      • 禁用(0) AMP_SS 位(展频功能已禁用)
    • TDM_CFG0 b0 p0 r0x06
      • ENABLE (1) CLASSD_SYNC 位(已启用与输入时钟同步的 D 类功能)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师