This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:我们可以读取 TAS2563音频放大器中存储的配置设置吗?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1205731/tas2x63evm-can-we-read-the-configuration-setting-stored-in-tas2563-audio-amp

器件型号:TAS2X63EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2563

您好!

我们是否可以 使用 PPC3在 TAS2563中读取存储的配置和设置。 或者、是否有办法读取 TAS2563智能音频放大器中存储的配置和设置?

此致、

Mukesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    您是否尝试从已配置的器件读取配置? 请注意、在每次复位或下电上电后、TAS2563寄存器都将复位为默认值。

    您可以使用寄存器映射面板检查每个寄存器的内容、或者、您可以使用 I2C 监控器并读取多个页面上的所有寄存器、例如 R 98 00 7Ff 命令可以从特定页中读取127个寄存器。
    到目前为止、我认为 GUI 无法 根据连接到它的器件的配置进行自我更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师