This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33078:MC33078

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33078, LMR33630, LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1204609/mc33078-mc33078

部件号:MC33078
主题中讨论的其他器件: LMR33630LM5575

大家好!

关于: MC33078电源和共模抑制比不对称性:

我们拥有独立的+15V 和-15V 电源、为多个 MC33078运算放大器供电。  这两个电源由两个 TI 直流转换器器件(LMR33630和 LM5575)生成、它们以24V 直流电压运行、而不是基于多抽头 变压器的反激式、由于变压器中存在共磁场、这会产生同步电源。

1) 1) 电源不会同步上电。  15V 电源轨所需的加电时间几乎是+15V 电源轨的两倍。  

2) 另外、在某些 情况下、-15V 电源有时会崩溃到-11V、而+15V 电源则保持在15V。

我们是否可以预计在上述两种情况中发生任何损坏?  它是否取决于电源轨的输入幅度?

此致、提前表示感谢!

Dan Bolda.

磁力科技股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    请考虑添加限制电源反极性的二极管。 确保输入没有到接地的低阻抗路径;因此反向输入电流可以忽略不计。 在输入共模范围无效期间、输出电压可能不正确。  

    因此、"1)"可能会造成损坏、而"2)"不太可能出现任何问题。   

    评估此"故障"期间器件引脚上的情况、以确保应用处于低应力状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dan、  

    欢迎使用 e2e!

    对于场景1、  

    • +15电源轨上电需要多长时间? 因此、-15V 电压轨的2倍是...?
    • 当-15V 电源轨未上电时、运算放大器的负电源轨(引脚4)处的电压是多少?  
    • 场景1中是否有输入信号(引脚2、3、5、6)?  
      • 如果是、电压范围是多少?

    对于场景2、  

    • 场景1中是否有输入信号(引脚2、3、5、6)?  
      • 如果是、电压范围是多少?

    祝你一切顺利。
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Ron。

    我对二极管建议有点困惑。  二极管是否在闩锁情况下简单地增加一点阻抗?

    您还能在下面的原理图中确认二极管的位置吗?  您将注意到在右侧的图像中、Vcc 和-Vcc 连接中的两个二极管均以红色显示、均为朝下的方向。

    在这种情况下、我们的输入受到100k 电阻器的限制。  感谢您的建议!

    祝你一切顺利。

    Dan Bolda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolina:

    非常感谢您的回复!

    我们还没有实际构建电路。  PCB 原型将于下周推出。  板上大约有1、000个器件。  这是一个披萨盒的大小。  设计人员 Dave 使用 WebBench 设计电路中的各种模块、例如电源轨、放大器等。  因此、我们只有 WebBench 告诉我们的信息量。  很遗憾、当放大器闩锁时、WebBench 不会燃烧。  也许是下一个修订版本?

    我来的时候晚了项目的一切设计,并正在审查块,并试图想象小 gotchas 时,块可以一起在沙盒中玩。

    这件特殊的事情让我跳出来了,因为它对我来说似乎很危险。

    Dave 下周会休假回来、所以我会和 Dave 一起看看我是否能获得您 问题的答案。  他必须启动 WebBench 并执行此操作。  它具有所有初始文件。

    • +15电源轨上电需要多长时间? 因此、-15V 电压轨的2倍是...?  (Dave)
    • 当-15V 电源轨未上电时、运算放大器的负电源轨(引脚4)处的电压是多少?  (Dave)
    • 场景1中是否有输入信号(引脚2、3、5、6)?  可以。   
      • 如果是、电压范围是多少?  输入可以是-10V 至+10V。

    对于场景2、  

    • 场景1中是否有输入信号(引脚2、3、5、6)?  可以  
      • 如果是、电压范围是多少? -10V 至+10V

    祝您度过美好的周末、祝您一切顺利!

    Dan Bolda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    与左侧更相似的是、两个二极管有助于保护所有使用+/-15V 总线的器件。

    如果使用右侧的设计、请在运算放大器电源引脚上放置电容器。 每个运算放大器封装和二极管都需要两个二极管、这将降低最大输出摆幅并缩小输入共模范围。  所以我倾向于左侧

    数据表中提供了输入到输入电流的最大绝对值、但注释3指出输入电压不得超过电源轨。

    因此、没有正确的电源功率的输入电压超出了绝对最大值表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolina:  

    设计人员 Dave 正在查看 WebBench 提供的信息、以回答您的问题。  Dave 天下不太可能看到 TI 芯片生产-15V 电压轨的模型能够提供足够的信息。  同时、Dave 还要求我与您分享系统原理图、希望借此弥合一些差距(请参阅下文)。  再说一遍:

    1) 完全忽略输入(例如、它们可能是悬空的)、如果+15V 电压轨比-15V 电压轨"明显"快、那么 MC33078是否可能会闩锁或损坏?

    2) 假设输入可能为+/- 10V、如果+15V 电压轨比-15V 电压轨"显著"快、是否可能损坏?

    非常感谢!

    Dan Bolda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dan、  

    我的问题来源于 ABS max 表:  

    此外、运算放大器"看到"的内容、图片有点模糊、但足够准确地确定电源电压、一般设置:

    此电路板具有以 GND"VSSA_LS"为基准的双电源(±15V)、并 对运算放大器施加 ±10V 的输入、同时以 GND"VSSA_LS"为基准。  
    但是、运算放大器不知道 GND 或1/2 Vs 是多少、它只能在该给定时间内通过提供给电源轨的电压正常工作。  

    1) 完全忽略输入(即它们可能是悬空的),如果+15V 电压轨"明显"比-15V 电压轨快,MC33078是否可能发生闩锁或损坏?

    请参考 Jerry 下面的回应。  

    2) 假定输入可能是+/- 10V,如果+15V 电压轨"明显"比-15V 电压轨快,是否可能损坏?

    应用了15V、但不应用-15V:假设运算放大器的电源轨为:

    • 15V 和 GND、 ±10V 输入将违反绝对最大值表、因为-10V 远高于0V。  
    • 15V 和 V-介于0V 和-15V 之间、  ±10V 输入会违反截至-10V 的绝对最大值表。  

    在超出那些绝对最大额定值下列出的值的条件下工作可能会对器件造成永久损坏。

    祝你一切顺利。
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dan、

    是的、如果施加+15V 电压的速度明显快于-15V 电压轨、那么器件可能会闩锁或损坏。

    如果输入高于或低于电源轨、则可能会损坏器件。 您可以在电源轨到输入端之间使用二极管对其进行外部保护。 内部 ESD 二极管不能承载大电流值、较大的外部二极管可以实现保护而不会损坏。 确保将它们放在靠近所保护器件的位置。

    此致!
    Jerry