This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:使用两个 pcmd3180时的 I2C 寄存器写入问题

Guru**** 2949580 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1205900/pcmd3180-i2c-register-write-issue-when-use-two-pcmd3180

主题中讨论的其他器件:PCMD3180

尊敬的 TI 成员:

 

我们尝试为16通道 TDM 输出增加两个 pcmd3180。

现在、似乎只有一个  pcmd3180 TDM 输出如下:

绿色信号是 TDM 输出。

Yallow 信号是 来自 SOC 的 FSYNC。

 

然后、我通过 i2cdump 检查 i2c 寄存器。

它仅地址0x4c 从 regbin 文件中写入正确的值。

 

捕获时、我们如何写入这两个 I2C 地址? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请根据 Browse LPAA Android Drivers/PCMDEVICE - Bitbucket@TI 更新我们的最新代码、此问题已在最新版本中修复。 谢谢。