This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:原理图审阅

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1205463/tpa3138d2-schematic-review

器件型号:TPA3138D2

您好、TI 团队、

您能帮助查看 TPA3138D2的原理图吗? 原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../TPA3138D2-schematic.pdf

我们还有一个问题、  PIN2 (关断)可以一直上拉还是下拉?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    请确保 LB800~LB804是 磁珠而不是0Ω Ω 电阻。 除了这一点、我没有发现其他问题。

    当放大器处于使用状态时、SD/故障输入引脚应在正常工作期间保持高电平。 将 SD/FAULT 拉为低电平会导致输出静音、并且放大器会进入低电平电流状态。 切勿使 SD/故障保持未连接状态、因为放大器的运行无法预测。  

    此致、

    凤羽