This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:我们可以保存不同类型的多个 EQ 配置文件吗?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1205249/tas2x63evm-can-we-save-multiple-eq-profiles-for-different-genre

器件型号:TAS2X63EVM

您好!

我们是否有任何功能或方式、使用它可以保存多个 EQ 配置文件、以便我们可以在播放时根据各自的类型选择一个配置文件。


谢谢!

此致、

Mukesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    PPC3内的"Tuning and Audio Processing"面板中提供了一项名为"Snapshot"的功能。 您可以使用此选项保存多种不同的 EQ 设置。 End System Integration (终端系统集成)面板中提供了这些相同的快照、您可以选择其中的多个快照、这些快照将根据您可以使用驱动程序更改的不同配置生成。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解决我的问题。