This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:在27.5V PVDD 下进行测试时、IC 损坏

Guru**** 2517040 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1205184/tas5731m-the-ic-broken-when-testing-under-27-5v-pvdd

器件型号:TAS5731M

你(们)好

客户进行了测试、测试 TAS5731M 是否可以从高 PVDD 电压恢复。 它们将 PVDD 设置为27.5V、该电压不会超过数据表中的最大值、但2分钟后、器件将无法生成输出 PIN1 PIN46和 PIN39没有输出并且 PIN36具有5.5V 电压。 使用万用表二极管齿轮测试输出级、没有明显的故障问题。

等待2天、然后重新测试设备、仍然没有输出。 但我不确定客户是否在测试期间设置了93.8%的占空比限值。

这是否意味着器件会因高电压而损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe

    信息少,很难说什么。

    如果在27.5v 下使用 pvdd、oc 可能非常容易触发。

    此外、当没有输出时、客户需要检查发生了什么错误。

    根据客户的信息、很难说器件因为什么原因损坏。

    谢谢。

    Jesse