This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:最大音频带宽(大于80kHz)

Guru**** 2513615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203481/tlv320adc6140-maximum-audio-bandwidth-greater-than-80khz

器件型号:TLV320ADC6140

我们已经将此器件设计到产品中并将其制造出来、现在才注意到数据表中很少提到80kHz 带宽限制。  我们的应用需要接近100kHz 的音频带宽(2个通道)。 是否有办法欺骗该器件超过80kHz 带宽限制?  如果没有、是否有任何类似的可实现100kHz 的音频 ADC? 我之所以说"音频 ADC"、是因为我们需要一个极低功耗的滤波和下采样解决方案。 提供这种级别下采样和滤波的任何 ADC 或 ADC/FPGA 组合都需要10倍的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将很快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否能在这里为您提供一个好的答案。

    数据表中的状态如下。

    该器件支持高达80kHz 的输入信号带宽、这允许使用176.4kHz (或更高)采样率记录高频非音频信号

    限制可能发生在模拟前端。 在这种情况下、ADC 的输入可能会由于输入增益电路的限制而滚降。

    也许可以在 ADC 的输入端使用预加重 RC 电路在较高频率下产生升压、以抵消输入级的滚降。

     可以使用高于200kHz 的采样率。  

    我将检查输入电路中是否存在限制、然后告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在这里有一个设计限制。 这意味着我们不能超过80kHz。

    您能告诉我您的申请吗? 我们有一个新的家庭,将很快释放. 这应支持100kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时想、如果80kHz 限值在模拟前端、也许我可以使用几个双二阶滤波器来压缩额外的带宽。  我无法公开讨论我的申请、因此我可能应该与 TI 代表沟通、询问我们未来可能有哪些选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在您与 TI 销售代表的对话中留下一份拷贝。

    sanjay.dixit@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、看来我很快就会有一个解决方案。