This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:是否可以使用 TLV320ADC5140 ADC 采集直流电压?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1204518/tlv320adc5140-is-it-possible-to-acquire-a-dc-voltage-with-the-tlv320adc5140-adc

器件型号:TLV320ADC5140

您好!

如标题中所述、TLV320ADC5140是否能够转换直流电压? 我在数据表中看到了一些关于直流耦合的提到、但实际上似乎总是对输入施加一个 HPF。

谢谢。

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    正如您所指出的、信号处理链中有一个高通滤波器可以移除任何直流元件。 如果您将 HPF_SEL[1]寄存器位 P0_R107更改为00、那么 HPF 默认值将替换为可编程 IIR 滤波器、默认情况下该滤波器是全通滤波器。 应该允许直流元件通过。 显然、输入侧也需要进行直流耦合。 第8.3.3节提供了有关如何执行该操作的说明。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以正常工作、我必须禁用 HPF 才能读取直流电压。

    我注意到、如果我禁用 HPF、当交流耦合信号设置为输入时、IN 信号不以零为中心、而是上升满量程值的10%。

    您对此有何解释?

    谢谢。

    马可