This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:UV 保护

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203836/tas6424e-q1-uv-protection

器件型号:TAS6424E-Q1

大家好、

问题1: VBATUV 或 PVDDUV 的欠压检测到关断之间是否存在任何延迟?

问题2. 一旦触发 VBATUV 或 PVDDUV、内部寄存器会复位为默认值、并在恢复到4.5V 以上后需要进行初始化?  

还是至于 VDD>POR、内部寄存器不会被初始化?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San,

    1. 是的、会有延迟。  
    2. 当触发 VBATUV 或 PVDDUV 时、寄存器不会复位为默认值。  I2C 寄存器设置被保留。
    3. 当 VDD (3.3VDC)电源发生 POR (上电复位)事件时、I2C 寄存器将复位为默认值。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg-San:

    感谢您的回答。

    您能否建议从检测到 VBATUV 到关断需要多长时间?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、辻山

      比较器延迟和迹线延迟时间需要小于10ns。