This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:FSOUT = 48kHz 时的功率耗散

Guru**** 2794195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203451/src4190-power-dissipation-at-fsout-48khz

部件号:SRC4190

您好、团队成员:

我的客户想知道该器件的规格。

 在 fsout = 48kHz 时您是否有任何功耗数据?

谢谢。

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shoo、不管数据表中 有什么、就是我们所拥有的一切。 从数据表中删除了仅192kHz 时的功耗更改成了225mW、没有关于48kHz 的信息。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我们无法通过计算估算?

    谢谢。

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、  

    问题是我们的功率耗散是   芯片中不同块的总和。  我们不知道这些块的元件结构、因此  更改采样频率可能会也可能不会影响 特定块。  但对于一阶近似、动态功率随频率呈线性变化(P=1/2CfV^2)

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    明白了。 感谢您的答复。  

    谢谢。

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常荣幸。

    Arash