This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:RC 滤波器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1204093/tpa3126d2-rc-filter

器件型号:TPA3126D2

团队成员、您好、希望得到确认。

TPA3126D2推荐使用的滤波器具有大约60.5kHz 的截止频率。 为什么我们希望它这么高、而不是40或50 kHz。

在原理图的数据表中、第24/41页有一个原理图。考虑到电感器和电容器、如果我使用这些值计算截止频率、我们得到的大约为60kHz。

谢谢你。  

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

      通常我们希望频率响应在音频频带内足够平坦。 较小的截止频率在大约20kHz 时可能会导致额外增大或减小。   

      另一方面、不管使用40KHz 或60KHz 的截止频率是多少、PWM 的开关频率都很高、这是没有问题的