This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:TAS5707 P2P 替换问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731, TAS5707
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203319/tas5731-tas5707-p2p-replacement-issue

器件型号:TAS5731
主题中讨论的其他器件: TAS5707

e2e.ti.com/.../dump5731_5F00_1.txt

你(们)好

我的客户 LANGO 在其旧设计中使用 TAS5731直接取代 TAS5707、而不改变其旧原理图。

遗憾的是、更换后没有信号输出、MCLK 为12M Hz 并且 I2S 输入数据正确。

我已经检查了寄存器配置、我认为没有问题。

您能帮助我重新检查寄存器配置吗?  

TAS5731是否可以在不更改任何原理图的情况下直接替代 TAS5707?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    您能否共享原理图?

    tas5731的 PIN8似乎用于 Pick PBTL 或 BTL。

    如果您像 TAS5707一样离开 NC、tas5731可能无法工作。

    太棒了

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    原理图如下:PCB 中存在 RA22和 RA 32。

    引脚1的输出如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe

    我们可以线下讨论。

    最后、我来结束本次课程。

    谢谢。

    Jesse