This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4911Q-Q1:耳机的音频输出噪声极低

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, LM4911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1202535/lm4911q-q1-audio-output-to-headphones-is-extremely-quiet

器件型号:LM4911Q-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1690LM4911

各位专家、您好!

我将 LM4911QMM/NOPB 与 PCM1690 DAC 配合使用、使音频输出连接到3.5mm 插孔。 DAC 的8个输出汇集到一起形成混合左侧和混合右侧、如下面的原理图所示:

混合左侧和混合右侧用作 LM4911QMM/NOPB 的 INA 和 INB 的输入。 外部无源器件遵循电容耦合输出的详细信息、如以下原理图所示:

线路输出4L/R 路由到3.5mm 音频插孔。  

您是否想知道为什么输出音量对于扬声器的立体声输出而言如此低?

提前感谢、

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    您能否分享一些在电路不同位置的音频信号捕获?

    • 之前的器件(输入侧)
    • 在这些相同的电容器 C117和 C119的后面(输出侧)
    • VOA 和 VOB 输出端的电容器

    您是否使用传统的16 Ω 或32 Ω 扬声器负载进行测试? 是否可以将外部音频信号源直接连接到 LM4911以隔离电路的此部分?

    请在此处或通过电子邮件主题帖随时跟进。 如果可能、我们还可以亲自调试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我 用一个 Saleae 附上了捕获:

    在 C119之前为0V、C119之后为2.34V、在 C123之前为2.43V

    我能够确认、如果我直接从音频源连接音频信号、它将以正常音量清楚地输出到扬声器上。 我通过以下方式实现此目的:将音频源连接到 MIC 输入4、并使用跳线电缆从 C98的输出侧连接到 C119的输入侧。  

    您是否对 McASP->DAC->LM4911->3.5mm 插孔产生如此安静的音量有任何了解? 我对 MIX-LEFT 和 MIX-RIGHT 作为单声道输出到3.5mm 音频插孔的音频输出没有问题。  

    是否有任何其他调试步骤可以尝试解决卷问题?

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    您展示的捕获在输入端没有任何音频信号、对吗? 我只看到直流电压;可以看到实际的正弦波或类似的测试音调来检查信号路径上的振幅是如何变化的、这一点很有意义。

    关于上一次测试、您的意思是直接在 LM4911的输入端使用模拟输入信号效果更好? 我之前担心 SD 和 MUTE 引脚、但如果您在不同输入信号源下具有良好的输出、那么这可能不是问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan:

    按我们讨论的方法移除电容器会使 LM4911按预期工作。

    此致、

    埃里克