This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:不同 AP 输出阻抗和 ADC 输入阻抗的信号衰减

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1193335/tlv320adc5120-signal-attenuation-with-different-ap-output-impedance-and-adc-input-impedance

器件型号:TLV320ADC5120

你(们)好!  

我现在正在进行 TLV320adc5120测量。  

我已经使用 AP 输出阻抗和 TLV320ADC5120输入阻抗的不同配置测量了输出信号幅度。  

不过、测量结果超出了预期。  

例如,当 AP 的输出阻抗为600Ω,Ω 时,ADC 的输入阻抗为2.5K Ω;输入信号为1Vrms(0dbV)。

预期测量值为-7.87dB。 而测量值仅为-7.168db。 您愿意帮助在这里分享您的评论吗?

测试条件:

1.输入信号0dBV,差分输入,交流耦合  

2. TLV320ADC5120配置。 DRE=OFF、增益=0dB;线路输入

BRS、

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、shubiao、

    感谢您提出这些问题。 这些将在接下来的24-48个工作时间内进行研究。

    此致、  

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shubiao、

    7.16db 的测量结果来自哪里? 该是 dBFS 吗? 请说明您收集的测量数据并分享前端的电路图 谢谢  

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、-7.16由 AP 测量;它为 dBFS。  

    测量由 AP+ TLV320ADC5120 EVM 操作。  

    BRS、

    *水彪;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你在这里有什么更新吗?

    BRS、

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Shubiao、

    您的配置是使用您的 AP 和 TLV320ADC5120阻抗配置复制的、我们得到了以下结果:

    请说明您是如何期望在600欧姆(AP)和2.5K 欧姆(ADC)阻抗配置下获得-7.87dBFS 的? 例如、 您是否遵循了某个公式?  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 输出电压为1VRMS

    为多少

    2500/(2500+600)* 1Vrms= 0.8065Vrms;  

    ADC 满量程输入为2Vrms;

    因此、输出=20lg (0.8065/2)=-7.87dB;

    BRS、

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请告诉我您的评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubiao:

    今天是 TI 假日。 我们将在48小时内为您提供最新信息。

    如果我们未能及时给您回复、请稍候再回复。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao:  

    我正在对这些结果进行调查、以便得出合理的解释。 请耐心练习。

    谢谢你。  

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibuao、您好!

    预计会出现一些增益变化、因此 ADC5120在数据表的"8.3.6.1可编程通道增益和数字音量控制"部分中说明了可编程通道增益特性、而在"8.3.6.2可编程通道增益校准"部分中说明了可编程通道增益校准特性。 我希望这对您有所帮助。

    此致、

    支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibuao、您好!  

    至于 ADC5120的阻抗、每个输入引脚共享相同的阻抗值。 例如、当 ADC 阻抗配置为2.5K Ω 时、IN+和 IN-各为2.5K Ω、因此在两个引脚上进行测量将产生两个串联的2.5K Ω、相加最大为5k Ω。 在测量和计算 预期结果时要考虑到这一点。  

    此致、

    Ore.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 输出电压为1VRMS

    为多少

    2500*2/(2500*2+600)*1Vrms= 0.8929Vrms;  

    ADC 满量程输入为2Vrms;

    因此、输出=20lg (0.8929/2)=-7.0dB;

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的计算正确。  

    Br、

    Ore.