This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:在从模式下适用于 I2S 输入的时钟恢复

Guru**** 2788635 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203293/dix4192-clock-recovery-for-i2s-input-in-slave-mode

部件号:DIX4192

在从模式下运行 I2S 端口时、DIX4192是否可以恢复主时钟(来自 BCKA/B 输入)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!

    在受控模式下、 端口不需要主时钟、因为 LRCLK 和 BCLK 是来自外部源的输入。  在主模式下、串行端口  从所选主时钟源 (MCLK、RXCKI 或 RXCKO)之一获得 LRCLK 和 BCLK、因此您需要一个主时钟。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的反馈。 我必须阐明一点:我想知道在从模式下从 I2S 端口接收的时钟是否可以与从  DIR 恢复的时钟一样用于 DIT 的时钟。

    此致、

     汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hans、不、  它无法   像 DIR 所能做的那样为 DIT 恢复 MCLK。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的澄清。 但是、是否可以使用 I2S 从器件端口接收到的 BCLK 信号(如果至少为128 x FS)并 同时将其连接到  MCLK 输入?

    此致、

     汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉斯,你好,我 认为这不会是任何问题在从模式,因为你打算使用。  

    此致、

    Arash