This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:关于功能的查询

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203528/pcm1820-inquiries-about-functions

器件型号:PCM1820

大家好、TI 支持团队

1.没有关于 ADC 输入端子抗混叠 LPF 的信息。

ADC 内部是否有 LPF? 或者您是否需要外部 LPF 输入?

ADC 输入中没有关于 VQ (VCC/2)的信息。

BIAS 是否已连接到端口而未连接 ADC 输入侧的 VCC/2电压?

我是否必须将 VCC/2电压连接到输入侧之外?

3.没有关于过采样的数据表。

是否有过采样规格?

4. I2S 的从模式与主模式似乎不同。

从模式的 SDout 似乎很常见、但下面是主模式的 SDout?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有关于 ADC 输入端子上抗混叠 LPF 的信息。

    ADC 内部是否有 LPF? 或者您是否需要外部 LPF 输入?

    答案:输入端无需外部抗混叠滤波器。



    ADC 输入中没有关于 VQ (VCC/2)的信息。

    答案:输入引脚内部偏置至 Vref/2

    BIAS 是否已连接到端口而未连接 ADC 输入侧的 VCC/2电压?

    答案:输入引脚上无需外部直流偏置。 它在内部提供。

    我是否必须将 VCC/2电压连接到输入侧之外?

    回答:不

    请使用 数据表第28页的原理图作为参考

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1820.pdf?ts=1678278339484&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F


    3.没有关于过采样的数据表。

    是否有过采样规格?

    回答:很遗憾、我在数据表中没有指明这一点。  


    4. I2S 的从模式与主模式似乎不同。

    从模式的 SDout 似乎很常见、但下面是主模式的 SDout?

    答案:I2S 模式下 SDOUT 的波形在主模式和保存模式下相同。  

    在 I2S 模式下、左时隙0的 MSB 在 FSYNC 下降沿之后的第二个周期内、在 BCLK 下降沿上发送。 在 FSYNC 上升沿之后的第二个周期中、右时隙0的 MSB 在 BCLK 的下降沿上发送