大家好!
我遇到了 TLV320AIC3254音频编解码器的一个特殊问题、它通过我们设计的载板上的 I2C 和 I2S 与 Raspberry Pi CM4连接。 我们分别使用以差分方式连接到 IN1_L/R 和 IN2_L/R 的两个麦克风来录制音频。 我们已经广泛地测试了这个单元,录音工作可靠和良好。 但是、我们的最终用户抱怨在整个录制过程中大约每1.3秒出现一次咔嗒声。 他们使用麦克风进行了测试记录、而频率发生器通过扬声器输出正弦波并通过一系列频率。 为了重现此问题、 我们使用任意波形发生器执行了类似的测试、将振幅为100mV 的正弦波直接作为线路输入信号输出到编解码器的次级输入中。 在此测试过程中、我以1KHz 为起点、以100Hz 的间隔升高频率、直至达到2KHz;然后再将频率跃升至3KHz、最后达到4kHz。 从随附的光谱图中可以看出、无论使用的频率是多少、每1.3秒我们都会获得一致的咔嗒声。
奇怪的是、在进一步的测试中、点击的时序似乎受延迟或块大小的影响、但仅受44.1kHz 采样率的影响。 通常我们以48kHz 的采样率运行、调整延迟或块大小似乎没有改变时序。
非常感谢您对如何缓解这一问题的任何想法。
谢谢!