This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:保留寄存器

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203526/tas2505-reserved-register

器件型号:TAS2505

大家好、

我们的客户想要澄清  TAS2505的"保留寄存器"。 详情请见下文。

在较新的数据表中、"LDO 控制寄存器"(TAS2505数据表)已成为"保留寄存器"。 据我所知、这是 LDO/BGAP 的一些硬件问题导致的。

假设我们的产品将同时使用旧版本和 TAS2505的"固定"版本、应该如何在固件中处理这种情况? 是否可以从固件检测其版本?

我们的 代码写入"LDO 控制寄存器"并读回以检查预期值、这是否仍然起作用?

感谢您的帮助!

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    最安全的方法是不使用 LDO 并在硬件上修复、因此无需更改固件。 新的固定器件为 revC、订购时可从顶部的标记右下角的标识符字母标记在包装盒中的标签上进行识别。 但是、没有专用寄存器来读取器件版本。

    对于非 Q1版本、预计 revC 器件的发货将在4月下旬完成。 如果您对 Q1器件感兴趣、它已在版本 C 中发货。

    无论版本如何、读取第1页寄存器2仍然有效。

    请根据需要随时在与客户的交流中与我联系。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师