This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:USB 申请查询

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201777/pcm2906c-usb-application-inquiry

器件型号:PCM2906C

大家好、

我的客户正在寻找可用于向耳机提供 USB 音频数据的 USB 音频接口应用。

您能否查看下图、并告诉我 PCM2906C 是否可行? 如果您了解此案例中更好的解决方案、请告诉我。

谢谢。

杰伊.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您与我们联系。 方框图显示正确、并且可以用于 PCM2906C。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    除了 PCM2906C 外、是否有其他器件可以将模拟音频信号转换至 USB (D+、D-)? 如果是、您会告诉我吗?

    谢谢。

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    请参阅 音频编解码器的选择指南| TI.com。 灰色框内是 TI 的 USB 接口。

    如果您有任何其他需要、请告诉我。

    此致!
    Andrew