This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:如果没有电源电压时它向 RXIN1发送了输入信号(3V)、此器件是否会损坏?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1202629/pcm9211-will-this-device-get-damage-if-it-has-input-signal-3v-to-rxin1-when-no-power-supply-voltage

器件型号:PCM9211

各位专家、您好!

在无电源电压(VCC、VDD、VDDRX 和 VCCAD 为0V)时、如果该器件向 RXIN1提供输入信号(3V)、是否会损坏?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、不应该这样做。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    您的意思是 PCM9211不会受到损害? 或者 PCM9211将损坏、因此客户不应在没有电源时输入信号?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我的意思是 PCM9211不会损坏。

    此致。

    Arash