Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140
我是发起该申请的 TI 客户:
目前我无法从 Jetson nano 上的 TLV320ADC6140读取声学声音。
Jetson nano 具有内核4.9版本,因此我修改了 tlv320adcx140驱动程序,使其与此内核兼容。 您可以找到附加的驱动程序源。
我重新编译了 Jetson 内核、但没有看到任何错误。
我还将 Jetson nano 的设备树修改为:
- 配置引脚复用
- 在 Jetson nano 板上启用 I2S 和 I2C
- 将音频编解码器连接到正确的 I2S 和 I2C 端口
您还会发现附件为器件树(请查看"tegra_sound"和"hdr40_i2c1"段落)。
接下来、我重新闪存 Jetson nano SD 卡、我可以通过 dmesg 命令看到编解码器已正确注册。
当我运行 alsamixer 时、我可以看到所有编解码器 kcontrol 参数。
然后,我尝试使用 amixer 配置 I2S,方法是键入以下命令:
amixer -c tegrasndt210ref cset name =”I2S4 Mux” “ADMAIF1” amixer -c tegrasndt210ref cset name =”I2S4 fsync width” 0 amixer -c tegrasndt210ref cset name =”I2S4 codec master mode” “cbs-cfs” amixer -c tegrasndt210ref cset name =”I2S4 codec frame mode” “dsp-a”
当我运行命令时:
arecord -D hw:tegrasndt210ref,0 -r 48000 -c 4 -f S32_LE test.wav
我没有看到任何时钟从 Jetson nano 出来,我有以下错误:
ARecord:PCM_Read:2103:读取错误:输入/输出错误
我认为这是路由问题。 可以帮帮我吗?
如果您需要其他信息、请随时与我联系。