This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:如何将 PP-SALB2-EVM 与 TAS2x63EVM 配合使用?

Guru**** 2555110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2X63EVM, PP-SALB2-EVM, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1202942/tas2x63evm-how-to-use-pp-salb2-evm-with-tas2x63evm

器件型号:TAS2X63EVM
主题中讨论的其他器件: PP-SALB2-EVMPCM9211

大家好、

问题1: 如果我想评估具有光学输入的 Tas2x63EVM、是否可以使用 PP-SALB2-EVM LearningBoard 2来评估?  

如果是、 您是否会检查以下配置是否是正确的方法?

  • VBAT = 5V
  • PVDD=11V (使用的外部 PVDD)
  • 8 Ω 负载(仿真连接到 AP)

问题2.  如果我将学习板连接到 TAS2x64EVM、 XMOS 会自动  从多路复用器选择 I2S 信号路径吗?  

谢谢

杰伊.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    SALB2-EVM 不适用于该用例、因此遗憾的是、无法使用光学音频源来评估 EVM。 您需要首先使用光连接到 I2S/TDM 器件、然后连接到 EVM 外部 TDM 接头。

    也许您可以使用 PCM9211EVM 将光输入获取至 TDM 输出。
    或者、使用 采用 PCM9211的 AC-MB 电路板、然后将 TDM 信号从 J7接收到 TAS2X63EVM。 我们的 ADC EVM 器件、如 ADCx140和 ADCx120、AC-MB  具有较长的通信距离。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您告诉我。

    BTW 但是 EVM 仍可以与外部 PVDD 模式一起使用?

    谢谢

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    是的、它与所使用的音频输入无关。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师