请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DEM-PCM2912AEVM 您好、团队成员:
我发现用户指南上的 Figure.2-1和 Figure.5-1之间存在一些冲突。
在图2-1中、麦克风连接在 J1上、耳机连接在 J2上。
但在图5-1中、原理图显示 J1连接到 VOUTR、L 连接到耳机、J2连接到 Vin 连接到麦克风。
哪种连接是正确的?

此致、
Kuwahara Kei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
我发现用户指南上的 Figure.2-1和 Figure.5-1之间存在一些冲突。
在图2-1中、麦克风连接在 J1上、耳机连接在 J2上。
但在图5-1中、原理图显示 J1连接到 VOUTR、L 连接到耳机、J2连接到 Vin 连接到麦克风。
哪种连接是正确的?

此致、
Kuwahara Kei