This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3139D2:请推荐具有扬声器和耳机输出的音频放大器

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD, PCM1822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201942/tpa3139d2-please-recommend-audio-amp-with-speaker-and-headphone-outputs

器件型号:TPA3139D2
主题中讨论的其他器件:TAS5806MDPCM1822

您好、专家!

我们想请您帮助我们找到适用于大规模生产的音频放大器的解决方案:

使用的音频放大器是支持扬声器输出和耳机输出的元件。  我们想咨询一下、TI 有没有任何产品支持扬声器输出和耳机输出。

这是一个针对模拟输入的立体声10W 支持技术规范。 (12V 电源)。

如果 TPA3139D2 无法正常工作、您可以推荐一下吗?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。



    我们没有用于扬声器和耳机输出的音频放大器的单芯片解决方案。 我们拥有数字输入器件、例如 TAS5806MD、它包含独立耳机驱动器、但您需要外部 DAC 来与之连接。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。

    您能否建议一个可用于此设计的外部 ADC 来与 TAS5806MD 配合使用?

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie

      您可以考虑使用 PCM1822、或点击以下链接选择合适的器件、谢谢。

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/adc/products.html