This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:什么意思是0.6Vccc 模拟输入?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201433/pcm2903c-what-does-it-means-0-6vccc-analog-input

器件型号:PCM2903C

尊敬的专家:

我不熟悉 PCM2903C。

CNA 您告诉我为什么 PCM2903C 模拟输入电压应为3.3V。 但数据表显示0.6Vccc??? 这意味着什么?

此致、
Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    感谢 您与 我们联系。  请让我与团队核实一下、并在周五与您联系。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    此值为 ADC 的满量程电压。 例如、如果 Vccc=3.3V、当模拟输入大约为 Vccc 的60%、即2Vp-p 时、ADC 将处于其最大值

    我希望这 对您有所帮助。 感谢您的耐心。

    此致!
    Andrew