嗨、我正在尝试测试此 USB 音频芯片的输入和输出、但我已尝试将3个不同的麦克风插入到输入端、但它无法正常工作。 这不是一个问题的麦克风,因为我已经尝试将它们直接插入我的台式电脑,他们的工作非常好。 如何解决这个问题有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、我正在尝试测试此 USB 音频芯片的输入和输出、但我已尝试将3个不同的麦克风插入到输入端、但它无法正常工作。 这不是一个问题的麦克风,因为我已经尝试将它们直接插入我的台式电脑,他们的工作非常好。 如何解决这个问题有什么建议吗?
尊敬的 Alex:
忽略我在脚本上的声明。 我没有意识到这是 USB 记忆棒 EVM。 我想您已经阅读了该用户指南? https://www.ti.com/lit/ug/sbau141/sbau141.pdf?ts=1677538309451&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDEM-PCM2912AEVM
否则、其中包含正确设置器件的步骤。 红色 LED 是静音指示器。 另请尝试切换静音开关 SW1。
此致、
Jeff McPherson
您好 Alex:
能否查看您的测试设置图片? 我假设情况并非如此、但提请我们注意、用户指南中的图按照以下相关文章翻转了麦克风和耳机的标签: (+) DEM-PCM2912AEVM: J1和 J2连接-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛。 请确认这不是导致您的问题。
此致!
Andrew
Alex:
您正在使用的 EVM 似乎是较旧版本、因此我们无法重现您的问题(相关帖子: DEM-PCM2912AEVM)。
在我们在这里使用的 EVM 版本中、我注意到麦克风的输出在未启用前置放大器的情况下非常安静。 请尝试使用电路板上的 DIP 开关"3:前置放大器"来启用前置放大器。
另外,请确认 USB 音频编解码器在 Windows 控制面板声音设置的"播放"和"重新编码"选项卡中均为默认设备。 也请在"麦克风"选项卡的"级别"选项卡中检查麦克风增益。
此致!
Andrew